This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:电机控制所需的评估和演示系统项目

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, DRV8301, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, BOOSTXL-DRV8320RS, TMDSADAP180TO100, TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE, LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/803309/tms320f280049c-evaluation-and-demonstration-system-items-needed-for-motor-control

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: DRV8301BOOSTXL-DRV8320RSTMDSADAP180TO100TMDSHVMTRINSPINMOTORWARELAUNCHXL-F280049C、BOOSTXL-DRV8301

我们想使用 TMS320F280049C 和 InstaSPIN-FOC 评估/演示电机控制。

1–我们需要哪些项目才能以最快、最简单的方式实现这一目标?

2–推荐使用“F280049C Launchpad”或“F280049C with F280049C Docking Station”?

3–我们有一个 DRV8301电机套件板。  这是否与 F280049C 控制卡兼容?  如果不是、建议将哪种电机驱动套件用于 F280049C?

4–Code Composer 版本7.3.0是否足以用于使用 F280049C 进行电机控制?  或者我们需要更高版本吗?

5–MotorControl SDK 是否可与 Code Composer 配合使用、或用于代替 Code Composer?

6–我们需要哪种 GUI? “SDK InstaSPIN Universal GUI”或“InstaSPIN Universal GUI”或“InstaSPIN-FOC &-Motion GUI”?

7–您是否有其他工具、套件或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 - MotorControl SDK 将是 F280049C--www.ti.com/.../c2000ware-motorcontrol-sdk 的最佳资源

    2和3 -目前 InstaSPIN 解决方案支持的套件为 LaunchPad+BOOSTXL-DRV8320RS 或 controlCARD+TMDSADAP180TO100+TMDSHVMTRINSPIN。 DRV8301可与 F28004x controlCARD 搭配使用、但开箱即用的选项不及其他选项。 如果您想使用 DRV8301套件、则需要获取 TMDSADAP180TO100以使 controlCARD 适合其扩展坞、还需要对 HAL 代码进行一些修改以处理硬件差异。

    4 -我们在 SDK 文档中说、需要7.4.0的最低 CCS 版本。 我不知道为什么7.3.0不起作用、但我们没有使用它进行测试。 不过、如果您没有完全承诺使用 CCSv7、我建议您只需转到 CCSv9即可。

    5 -该 SDK 可与 CCS 配合使用。 SDK 中的示例是所有 CCS 项目、因此您需要这两个项目。

    6 -您将需要 dev.ti.com 库中提供的新 SDK 版本。 其他器件旨在与 MotorWare 和早于 F28004x 的器件配合使用。

    7 -目前没有其他事情会想到。 )

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 一些后续问题…

    8 -使用“LAUNCHXL-F280049C+BOOSTXL-DRV8320RS”方法,我们还需要一个具有三个半 H 桥的 MOSFET 板吗? 我们将使用什么板来实现 FET?

    9 - BOOSTXL-DRV8301看起来既具有栅极驱动器、也具有 FET、可以直接驱动 BLDC 电机。 请确认。

    10–您没有列出“LAUNCHXL-F280049C + BOOSTXL-DRV8301”的组合,但它们似乎可以直接堆叠。 您提到、我们需要修改 HAL 代码以处理硬件差异(BOOSTXL-DRV8320RS 和 BOOSTXL-DRV8301之间)。 我们倾向于这种组合、具体取决于 HAL 修改的范围。 您能否提供有关需要进行的修改的更具体说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    8和9 -我的理解是它们都可以直接使用。 如果您转到电路板的产品页面、您应该能够找到 zips 的下载链接、这些链接可以为您提供原理图、以确保它们具有您的电机所需的内容。 我在 F28004x 方面拥有丰富的专业知识、但如果您需要有关电机驱动器的更多详细信息、可访问电机驱动器论坛: e2e.ti.com/.../38

    10 -就我所知、他们将兼容、但我不知道我们团队中的任何人是否确实尝试过它。 DRV8320RS 电路板在设计时充分考虑了 F28004x PGA、因此我们强烈推荐这款器件。 我对 DRV8301板还不够熟悉、不知道变化的范围有多大- 在我的脑海中、DRV8320RS 和 DRV8301上的寄存器是不同的、因此、如果您需要能够读取/写入它们、并且正如我之前提到过的、PGA 的配置需要更改接口。

    惠特尼