主题中讨论的其他器件: DRV8301、 BOOSTXL-DRV8320RS、 TMDSADAP180TO100、 TMDSHVMTRINSPIN、 MOTORWARE、 LAUNCHXL-F280049C、BOOSTXL-DRV8301
我们想使用 TMS320F280049C 和 InstaSPIN-FOC 评估/演示电机控制。
1–我们需要哪些项目才能以最快、最简单的方式实现这一目标?
2–推荐使用“F280049C Launchpad”或“F280049C with F280049C Docking Station”?
3–我们有一个 DRV8301电机套件板。 这是否与 F280049C 控制卡兼容? 如果不是、建议将哪种电机驱动套件用于 F280049C?
4–Code Composer 版本7.3.0是否足以用于使用 F280049C 进行电机控制? 或者我们需要更高版本吗?
5–MotorControl SDK 是否可与 Code Composer 配合使用、或用于代替 Code Composer?
6–我们需要哪种 GUI? “SDK InstaSPIN Universal GUI”或“InstaSPIN Universal GUI”或“InstaSPIN-FOC &-Motion GUI”?
7–您是否有其他工具、套件或建议?