This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375S:在 code composer 中没有 TMS320F28375S 的目标配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, CONTROLSUITE, CODECOMPOSER, TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800895/ccs-tms320f28375s-no-target-configuration-for-tms320f28375s-at-code-composer

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件: controlSUITECODECOMPOSERTMS320F28377DC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要对具有 TMS320F28375S MCU 的新卡进行编程。

我在 CodeComposer 和 controlSUITE 中找到了适用于该 MCU 的示例。

但正如我在 CodeComposer 中看到的、这些器件的目标配置是 TMS320F28377D。

当我在"板或器件"上更改目标配置时、没有选项 TMS320F28375S。

我如何获取它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    您使用的是哪个版本的 Code Composer Studio。  我检查了 CCSv8.0.0和9.0.1安装情况、并看到对 F28375S 的支持。

    还有适用于 C2000器件的较新的 C2000Ware 产品(与 controlSUITE 相比)。  如果您安装了较新的 Code Composer Studio、您实际上可以从 Code Composer Studio 内的 Resource Explorer 中访问 C2000Ware。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John、感谢您重放、

    我使用的是 CCS 版本 6.0.0.00190  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要使用较新版本的 CCS。  CCSv6.0.0不支持该器件。  我建议安装9.0.1。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我尝试使用 CCS 8、它可以正常工作。

    此外、使用 CCS 6.1.00022的另一台计算机进行了尝试 、也可以在该计算机上工作。

    谢谢。