请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 主题中讨论的其他器件:SFRA
你(们)好
我正在使用 SFRA 来测量受控体
在图中、通过分析幅度 V.S、带宽约为3000~4300Hz (-3dB) 频率。
但是,UI 显示的带宽为1610Hz。
我始终得到差异结果。 我应该信任哪个结果?
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在使用 SFRA 来测量受控体
在图中、通过分析幅度 V.S、带宽约为3000~4300Hz (-3dB) 频率。
但是,UI 显示的带宽为1610Hz。
我始终得到差异结果。 我应该信任哪个结果?
Andrew