This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:SFRA 受控体带宽计算

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/803025/tms320f28069m-sfra-plant-bandwidth-calculation

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:SFRA

你(们)好

我正在使用 SFRA 来测量受控体

在图中、通过分析幅度 V.S、带宽约为3000~4300Hz (-3dB) 频率。

但是,UI 显示的带宽为1610Hz。

我始终得到差异结果。 我应该信任哪个结果?

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示了针对非受控体开环增益测量的带宽。

    带宽测量是一种非常简单的算法、可能会出错。 我将信任该图以及您在视觉上看到的内容。 不是下面报告的内容。 开环增益图是准确的、因此在新版 GUI 中、我们将其重命名为开环增益交叉频率。

    见图18和19

    www.ti.com/.../spruik4.pdf