This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/802921/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

大家好

我需要超过12个 ePWM 信号用于使用上述控制器的应用、我想将两个 DSP 的 PWM 同步在一起。 有人能建议怎么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahetab

        这种情况相对常见、您可以使用 PWM 的同步输入和同步输出函数。 有关详细信息,请参阅此处的博文 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/612493/2261541#2261541 。

    请注意、在执行此操作时、同步链中存在一个较小的额外延迟、您需要对此进行补偿、数据表和以下文章对此进行了介绍。  

    http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/22613/86678#86678 

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请注意、我们的一些较新器件、例如 F2837x (F2837*D/F2837*S)、具有比 F28335器件更多的 ePWM 模块。  因此、它们可以输出更多的 PWM 波形、而无需使用多个器件。  这些较新的器件还具有更多的功能。

    如果您在器件选择方面具有足够的灵活性、则这些较新的器件可能值得研究。


    谢谢、
    Brett