请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 大家好
我需要超过12个 ePWM 信号用于使用上述控制器的应用、我想将两个 DSP 的 PWM 同步在一起。 有人能建议怎么做吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我需要超过12个 ePWM 信号用于使用上述控制器的应用、我想将两个 DSP 的 PWM 同步在一起。 有人能建议怎么做吗?
Mahetab
这种情况相对常见、您可以使用 PWM 的同步输入和同步输出函数。 有关详细信息,请参阅此处的博文 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/612493/2261541#2261541 。
请注意、在执行此操作时、同步链中存在一个较小的额外延迟、您需要对此进行补偿、数据表和以下文章对此进行了介绍。
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/22613/86678#86678
此致、
Cody