This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:ADC 通道 ADCINA0、ADCINA1和 ADCINB1有一个连接到 VSSA 的50 kΩ 下拉电阻器、它的作用是什么?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/802753/tms320f28075-adc-channels-adcina0-adcina1-and-adcinb1-have-a-50-k-pulldown-resistor-to-vssa-what-s-it-for

器件型号:TMS320F28075

kΩ 我们在这些引脚上有50k Ω 下拉电阻器?

为这些引脚设计电路时需要注意哪些事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    这是由于 DAC 通道在内部连接到 ADC 通道的传统设计造成的。  因此、不能通过多路复用器开关隔离这些负载。  在为这些引脚设计电路时、特别是当这些引脚用作 ADC 输入时、请确保馈送到这些输入端的电路的源阻抗较低(几十到几百欧姆)、以便信号不会严重衰减。  如果源阻抗不能降低、请考虑在驱动这些通道之前添加缓冲器。

    此致、

    Joseph