This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28379D:控制卡错误(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/801489/ccs-tmdscncd28379d-control-card-error-error--2131-0x0-unable-to-access-device-register

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近开始使用控制卡(TMDSCNCD28379D)。 之前、我使用的是 Launchpad (TMS320F28379D)。 C2000ware 库中提供的所有示例程序都与 Launchpad (TMS320F28379D)完美配合使用、但现在随着我移至控制卡(TMDSCNCD28379D)、C2000示例都无法正常工作。 我在 Code Composer Studio v8.3上收到此错误

"IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。" 。

我已将 TI 站点的"JTAG 调试"设置为 google。 它建议我可能会遇到电缆连接问题。 我使用同一根电缆对 Launchpad 进行编程、其工作正常。 除此之外,我还浏览了"DelfinoTmTMS320F28379D controlCARD R1.3"文档以进行硬件设置。 针对 JTAG 和引导模式的所有开关设置当前处于缺省模式。 我已包含一个控制卡扣。 请指导我解决此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    这是您尝试连接到 controlCARD 时的测试设置图片吗? 如果是、您尚未为 controlCARD 供电。

    请查看用户指南 C2000Ware 中的原理图、它们应能充分说明您的问题。

    C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D

    与大多数其他 controlCARD 一样、这是隔离式的。 器件和仿真器电源域是完全独立的、因此您需要为器件提供单独的电源。 这可以通过扩展坞来完成、也可以通过微型 USB 连接器 J8在夹紧过程中完成。

    为设备通电后、设备应正常连接。 请务必使用 XDS100v2、并正确选择 F28379D 作为目标。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、

    感谢您的回答。 您是说我应该通过 micro USB 连接器 J8连接另一根电缆? 目前、一条 USB 电缆被连接在"A:J1–USB 仿真/UART 连接器"上。 通过哪个连接器对器件进行编程? 是的、对于仿真器、我选择 XDS100v2和 F28379D 作为我的目标器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈桑
    该器件通过 A:J1进行编程。 需要通过单独的电源为 C2000器件供电。 (J8或基板)有关更多详细信息、请参阅用户指南的第3.3节"使用 controlCARD"。

    用户指南可在上述目录中找到。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Cody。 我连接了用于处理器电源的 J8连接器、其工作正常。