请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 主题中讨论的其他器件:TIDM-1000
尊敬的 TI
我与 APRO 合作(http://www.aproele.com/)。 APRO 是韩国著名的电池充电器/放电测试仪产品公司。
我开发24kW 三相 Vienna 整流器或三相 PFC。
-Simple Spec AC380 3ph、Vdclink 650Vmax、PoUT 24kW (20kW 正常输出、峰值功率120%)
-我们使用大多数 TI 器件。 和 SIC FET、二极管。
我知道 TI 有1~2kW Vienna 整流器应用参考(http://www.ti.com/lit/ug/tiducj0d/tiducj0d.pdf)
我想从韩国获得有关扩展(~24kW)参考系统的技术建议。
我可以确认这是大众产品(电动汽车摩托车的电池充电器站)的要求。
如果您可以为其提供支持、我可以与一家与我们合作的公司和一名 TI 工程师联系。
我们需要专业工程师的技术顾问来进行实际开发。
我期待收到 TI 的回复。
此致。