This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:有关20kW Vienna 整流器或三相 PFC 开发的建议!!

Guru**** 2753055 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/801935/tms320f28379s-advice-about-20kw-vienna-rectifier-or-3-phase-pfc-development

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000

尊敬的 TI

我与 APRO 合作(http://www.aproele.com/)。 APRO 是韩国著名的电池充电器/放电测试仪产品公司。

我开发24kW 三相 Vienna 整流器或三相 PFC。

-Simple Spec AC380 3ph、Vdclink 650Vmax、PoUT 24kW (20kW 正常输出、峰值功率120%)

-我们使用大多数 TI 器件。 和 SIC FET、二极管。

我知道 TI 有1~2kW Vienna 整流器应用参考(http://www.ti.com/lit/ug/tiducj0d/tiducj0d.pdf)

我想从韩国获得有关扩展(~24kW)参考系统的技术建议。

我可以确认这是大众产品(电动汽车摩托车的电池充电器站)的要求。

如果您可以为其提供支持、我可以与一家与我们合作的公司和一名 TI 工程师联系。

我们需要专业工程师的技术顾问来进行实际开发。

我期待收到 TI 的回复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Choi、

    感谢您关注 TI C2000。 与参考设计相比、设计24kW 系统无疑面临许多挑战、该参考设计只是为了展示控制 Vienna PFC 的器件优势。 除了参考设计文档外、我们还提供了培训视频、如下所示:
    https://training.ti.com/ (搜索 TIDM-1000)

    因为这是一个大问题,所以我很难总结所有的技术建议。 但 TIDM-1000用户指南涵盖了许多技术挑战。 例如、必须重新设计控制环路和硬件、但它遵循用户指南中记录的相同规则。 请随时在 e2e 中提出任何详细问题、我们的专家将尽快为您提供帮助。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI、您好!Chen

    感谢您的回答。
    我指的是 TIDM-1000。
    如果我有任何其他问题、我将留言。

    此致、Choi