请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 我参考了 SPRUH18G 中的图7-10。 图中显示了 QI 的上升沿与 QB 的下降沿之间的间隔。 当这些边沿变得更近时、在某些时候、我假设行为(QPOSILAT 中的值)不再可预测。 这是寄存器和 IO 缓冲器中的设置和采样时间的结果。 我们希望提供 QI 和 QA/B 之间最小间隔的规格、以便行为(捕获值)仅在满足此最小间隔时间时可预测。 (例如10ns)。