This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:QEP Index Edge 至 QuadA/B EDGE 规范

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/801554/tms320f28069-qep-index-edge-to-quada-b-edge-specification

器件型号:TMS320F28069

我参考了 SPRUH18G 中的图7-10。   图中显示了 QI 的上升沿与 QB 的下降沿之间的间隔。  当这些边沿变得更近时、在某些时候、我假设行为(QPOSILAT 中的值)不再可预测。  这是寄存器和 IO 缓冲器中的设置和采样时间的结果。  我们希望提供 QI 和 QA/B 之间最小间隔的规格、以便行为(捕获值)仅在满足此最小间隔时间时可预测。  (例如10ns)。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    相对边沿定位(索引和 qepA/B 输入)与 r.t 的关系。它们之间的关系取决于编码器。 这些边沿之间的距离(经过的时间)取决于旋转速度/方向。
    如果您询问边沿(QI 的上升沿和 QB 的下降沿)之间的距离是多少、以实现可预测的行为、因为这些信号与系统时钟异步并在内部同步、2个 SYSCLK 持续时间应始终导致可预测的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我要找的。  谢谢你苏布拉赫曼尼亚。