请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
在文件夹 路径 D:\TI\C2000\C2000Ware_1_00_00_00\libraries\DSP\VCU\c28\examples\FFT 中、我找到了许多 FFT 示例、但它们不能用于分析浮点数据。
在 文件夹 路径 D:\TI\C2000\C2000Ware_1_00_00_00\libraries\DSP\FPU\c28\source\FFT 中、我只 找到 32位浮点 FFT 示例、没有128位或256位。
那么、在哪里可以找到 128位或256位浮点 FFT 示例?