This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:浮点 FFT

Guru**** 2525300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800003/ccs-tms320f280049-floating-point-fft

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

 在文件夹 路径 D:\TI\C2000\C2000Ware_1_00_00_00\libraries\DSP\VCU\c28\examples\FFT 中、我找到了许多 FFT 示例、但它们不能用于分析浮点数据。

在 文件夹 路径 D:\TI\C2000\C2000Ware_1_00_00_00\libraries\DSP\FPU\c28\source\FFT 中、我只 找到 32位浮点 FFT 示例、没有128位或256位。

那么、在哪里可以找到 128位或256位浮点 FFT 示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有 FFT 示例都基于单精度(即32位)、但在 N 点 FFT 的实现中与"N"没有关系。 因此、基本而言、您可以使用32位 FPU 实现任何 N 点 FFT。 请仔细查看示例、并根据您的要求更改"N"的值。

    谢谢
    Himanshu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    我误解了这些例子,感谢你的答复。
    此致