This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:EMIF CS0支持异步器件?

Guru**** 2473700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/799201/tms320f28377s-emif-cs0-supports-asynchronous-device

器件型号:TMS320F28377S

您好!

F2837x 上的 EMIF 1上有一个请求。  需要4个异步器件。  

3个异步器件已通过 CS2/CS4/CS3连接到 EMIF 1。 系统中需要另一个。 所有这些都是 ADC。 他们不希望使用一个 CS2通过不同的地址连接两个器件、因为硬件发生了太多变化。  

CS0是否支持它?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!

    CS0只能用于 SDRAM、不能用于异步 RAM。 假设客户仅使用16位接口、则必须使用外部逻辑来解码地址并在一个芯片选择上连接两个器件或使用 EMIF2。

    此致、

    Vivek Singh