请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
F2837x 上的 EMIF 1上有一个请求。 需要4个异步器件。
3个异步器件已通过 CS2/CS4/CS3连接到 EMIF 1。 系统中需要另一个。 所有这些都是 ADC。 他们不希望使用一个 CS2通过不同的地址连接两个器件、因为硬件发生了太多变化。
CS0是否支持它?
非常感谢。
BR、Jordan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
F2837x 上的 EMIF 1上有一个请求。 需要4个异步器件。
3个异步器件已通过 CS2/CS4/CS3连接到 EMIF 1。 系统中需要另一个。 所有这些都是 ADC。 他们不希望使用一个 CS2通过不同的地址连接两个器件、因为硬件发生了太多变化。
CS0是否支持它?
非常感谢。
BR、Jordan