This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
那么、你从 scib 中得到了什么消息?
在第一轮中、我发送13U、但我接收到32768
如何在 launchpad 引脚上连接它 ?
Ahmed、
LaunchPad 支持使用 SCI-A 通过使用 GPIO42和 GPIO43的 USB/UART XDS100v2连接进行 PC 通信 -请参阅 LaunchPad 手册。 对于 SCI-A、考虑使用一个替代 GPIO、例如 GPIO8 (SCITXDA -插头 J8、引脚8)和 GPIO 9 (SCIRXDA -插头 J8、引脚7)。 有关其他可能的选项、请参阅数据表。 以下是相关主题:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/800604/2962721
请注意 GPIO29的使用。
但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。
- Ken
器件型号:TMS320F28379D
工具/软件:Code Composer Studio
我有同样的问题、您可以输入完成代码吗?:)
谢谢