This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HVBLDC_Sensored;如何在400rpm 时输出大扭矩?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843365/hvbldc_sensored-how-to-output-large-torque-at-400rpm

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEDRV8312-C2-KIT

我使用的软件路径: D:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored

硬件:DRV8303Evm Ver.C

我已确认程序已正确修改。我已将程序设置为在 Level6中运行。

Maxon 参数如下:        极对 =1。

标称电压 V                                                              24
空载速度 rpm                                                             60800
无负载电流 mA                                                            282          
额定转速 rpm                                                            57500
标称扭矩(最大连续扭矩) mNm    23.6
标称电流(最大持续电流) A           6.45
失速扭矩 mNm                                                                561
堵转电流 A                                                                       149
最大 电子效率%                                                                     91.6
端子电阻   欧姆                                                  0.161
端子电感 mH                                                   0.0171
扭矩恒定 mNm/A                                                  3.76
转速恒定转速/V                                                       2540

1.当 EnableFlag=1、SpeedRef=40000rpm/10000rpm 时、电机开始正常运行、电机有足够的扭矩输出、当遇到负载时、电机的速度不会降低。

2.当 EnableFlag=1、SpeedRef=400rpm/200rpm 时、电机开始正常运行、逐渐缓慢地增加负载、并且电机能够输出一个很好的扭矩。 但是、当我以更快的速度增加负载时、电机将减慢甚至停止运行。 此时、当我释放负载时、电机仍不会旋转。只有在电机轴得到手的帮助时、电机才能旋转、我希望当负载以400转/分/ 200转/分快速增加时、电机也能输出大扭矩。 如何实现这一点?感谢您的指导。 这对我来说非常重要。

我已经使用 Instaspin FOC 来实现上述功能。可以 实现无传感器算法。 为什么无法(HVBLDC_Sensored)实现霍尔方波控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您发布的某些主题中回复了您。 您需要调整速度环路并在重负载下应用用于低速的内部电流环路。  您可能需要自己对参考代码进行一些工程优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否具有带速度 环路和电流 环路的参考代码? 请建议您驾车前往霍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所回复的那样、使用 霍尔传感器的示例代码可在 controlSUITE 中找到、其文件夹如下、所有这些文件夹均适用于 C2000。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored

    或  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述过程仅具有速度环路、无电流环路、我需要速度环路和电流环路的方波霍尔参考代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 如果要使用霍尔传感器梯形控制基准、您必须自己在参考项目中添加电流环路。