This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:如何解决 InstaSPIN-FOC (lab10a) PWM 跳跃现象

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839864/tms320f28062f-how-to-solve-instaspin-foc-lab10a-pwm-skipping-phenomenon

器件型号:TMS320F28062F

您好!

我们正在通过 InstaSPIN-FOC F28062F/lab10a 程序评估某种 WINCH。
当它抬起一个轻物体时、它可以毫无问题地提起。 但是、当它抬起重物时、它无法平稳地提起。

在这个重负载上、PWM 跳跃现象出现如下。  

我们将查看 InstaSPIN-FOC UG (spruhj1g)的第14章。  

此致、

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您正在使用什么硬件板? TI EVM 板? 或您自己的电路板?

    2.您在电机上增加了什么负载? 负载是否超过电机的额定输出负载或最大输出负载?

    3. 您在 user.h 中设置了什么 USER_MAX_VS_MAG_PU? 请将 USER_MAX_VS_MAG_PU 限制为低于 (0.575)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yanming-San、  

    user.h 中的"USER_MOTOR_MAX_CURRENT_"值错误。

    在我将其设置为电机额定电流后、不会出现问题。

    谢谢、此致、

    ay0689

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 感谢您的更新。