This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TMDSHVMTRINSPIN 开发套件:PR902的原理图

Guru**** 2929000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/842382/tms320f28069m-tmdshvmtrinspin-development-kit-schematic-for-pr902

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

您好!

我们购买了两套 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件。

在其 PCB 上、模块 M2是用于 AuxSupply-400Vin 转14V-5V 的 DC_DC 转换器。

它标记为 PR902。

我需要 PR902的原理图。

如何获取它?

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo