Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN
您好!
我们购买了两套 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件。
在其 PCB 上、模块 M2是用于 AuxSupply-400Vin 转14V-5V 的 DC_DC 转换器。
它标记为 PR902。
我需要 PR902的原理图。
如何获取它?
感谢您的指导。
此致、
JS Yoo