This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSCND28035

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835596/ccs-tmdshvmtrpfckit-tmdscnd28035

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

 您好!

我正在使用 TMDSHVMTRPFCKIT 进行研究、我需要测量三相瞬时电网电压、并将其用于计算以控制馈入电机的无功功率。 此外、我已经将 GPIO (GPIO-22和 GPIO39)用于其他用途。  如何满足我的要求?

此套件是否还包含内置 PLL (锁相环)?

非常感谢大家的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是用于电机控制的硬件套件和三相逆变器、因此它用于开发和评估相关的电机控制算法。 请详细说明您的要求、或者查看以下可能为您提供类似参考的数字电源链接。

    您可以在数字电源软件中找到软件 PLL 参考代码、如下链接所示。

    http://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我已附上基本方框图的概述、并尝试使用套件控制馈入电机的无功功率。 我需要一种将瞬时电网电压测量(数字)馈送到套件的方法、以实现我所需的算法。 我希望这能消除模棱两可的情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过以下链接下载 controlSUITE、您可以找到该套件的原理图。 如果可以如您所述将 GPIO 用于电压测量 、例如用于 SPI 的 GPIO 和 H2上的 I2C、则可以将采样信号连接到 H2接口上的其余引脚。

    https://www.ti.com/tool/controlsuite

    controlSUITE 中原理图的默认文件夹如下所示。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想检查您是否有任何更新,所以我假设您能够解决您的问题。 如果没有、请告诉我、并详细描述您的问题、以帮助我们解决您的问题。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。