This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00961:TIDA-00961

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/837925/ccs-tida-00961-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试以开环方式操作系统、因为我需要在 main.cfg 文件内进行编辑、但 当我双击该文件时、它会显示正确的窗口。 下面随附的屏幕截图。

谢谢

yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行检查、并尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

    在打开 main.cfg 页面之前、请确保您已从 CCS 应用中心安装 GUI Compser Runtime v1应用。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我正在尝试从 CCS 应用中心下载 GUI Composer、但它给出了错误。  下载 GUI 编写器时出现错误 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

     您使用的是哪个版本的 CCS? 您能否尝试查看是否可以在不同版本的 CCS 中安装该加载项。 您能否上传生成的日志文件。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    您能否提供更多详细信息或关闭此主题?