请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 如果我仅将 GPIO14或 GPIO17配置为/TZ3、则一切都按预期工作、即如果信号变为低电平、则会发生跳闸事件。
如果我同时将 GPIO14和 GPIO17配置为/TZ3、则跳闸区域停止工作。 即、如果其中一个信号变为低电平或如果两者同时变为低电平、则不会发生跳闸事件。
这是预期行为吗?
此致、
Ruben
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我仅将 GPIO14或 GPIO17配置为/TZ3、则一切都按预期工作、即如果信号变为低电平、则会发生跳闸事件。
如果我同时将 GPIO14和 GPIO17配置为/TZ3、则跳闸区域停止工作。 即、如果其中一个信号变为低电平或如果两者同时变为低电平、则不会发生跳闸事件。
这是预期行为吗?
此致、
Ruben