This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2534270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/839719/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

我在 Simulink 中使用触发的子系统、并触发 ADC。 然而、我需要为直流/直流转换器和 H 桥逆变器生成两个不同的开关频率。 我如何在触发子系统中执行该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您想根据条件将给定 ePWM 模块的开关频率从 A Hz 更改为 B Hz?

    请您详细说明要求或设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会连续生成两个不同的开关频率。 两种不同的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我们的发货示例之一:'c28379Dpmsfocdual_CPU1_ERT'

    这里有2个触发的子系统。 您需要在您的案例中执行相同的操作。

    有一个 C28x 硬件中断块、并为每个开关频率实例配置2个中断。