This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 Instaspin BLDC 运行 BLDC 电机

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836100/how-to-use-instaspin-bldc-run-bldc-motor

主题中讨论的其他器件:controlSUITEINSTASPIN-BLDC

我使用的软件路径:    D:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\InstaSPIN_BLDC

1. 当我驱动 Maxon 电机时、电机无法启动。 当 EnableFlag=1和 RunMotor=1时、电机发生抖动并停止。

如何修改程序以使电机正常启动?
Maxon 参数如下:

标称电压 V                                                              24
空载速度 rpm                                                             60800
无负载电流 mA                                                            282          
额定转速 rpm                                                            57500
标称扭矩(最大连续扭矩) mNm    23.6
标称电流(最大持续电流) A           6.45
失速扭矩 mNm                                                                561
堵转电流 A                                                                       149
最大 电子效率%                                                                     91.6
端子电阻   欧姆                                                  0.161
端子电感 mH                                                   0.0171
扭矩恒定 mNm/A                                                  3.76
转速恒定转速/V                                                       2540
速度/扭矩梯度 rpm/mNm                                109
机械时间常数 ms                                          2.04
转子惯性 GCM                                                                 1.79

我在 BLDC-Settings.h 中增加和调整启动参数、但电机仍然无法启动。 应如何评估以下两个起始变量?

#define BEGIN_START_RPM 50.0
#define END_START_RPM 100.0

 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正如您在另一篇文章中所回答的那样、instaSPIN-BLDC 不关心电机参数、但您需要设计一个适当的电压采样电路来实现良好的 BEMF 感测分辨率。

    2.请按照参考指南调整相关参数、最好也从构建级别1开始。

    BTW、您能否发布一些电流波形并详细描述您的问题、从而帮助我们理解并解决您的问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想检查一下您是否有任何更新,我一周没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。