This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] μ C/TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT 不能 컴파일러 39;t 工作。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835653/tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit-it-doesn-t-work

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: CCStudioMOTORWARE

工具/软件:TI C / C ++컴파일러

尊敬的朋友、您好!  

我最近购买 了有关 TMDSHVMTRPFCKIT 和 F2806x controlCARD 以及 PMSM、BLDC 电机的产品。

但是 ,它正在遭受痛苦,因为它没有得到执行。

错误详细信息如下所示。

正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:D:\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\AppConfig.ccxml
正在连接目标:德州仪器 XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emululation failure occurred ( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。

我使用了以下程序。

(InstaSPIN_FOC_F2806xM)

但是、它不会继续以相同的错误运行。

我将附上我在套件上编译的图片。

请帮帮我。

很遗憾、我烧录了相同的产品套件。 因为 连接方式是错误的。

请帮帮我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是第一次使用套件时遇到问题、还是在使用套件运行电机后连接失败?

     您能否在 motorWare 中查看以下三个文档并尝试在 controlCARD 上使用隔离式 JTAG 端口?

     qsg_hw_cncd28069miso.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\control\f2806x\docs

     qsg_hw_hvmtr_r1p1.pdf、

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs (默认情况下安装 motorware)

     readmefirst_instaspin_motor_kits.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您在同一主题上创建了多个主题帖、请参阅对其他主题的回复。 我们要首先关闭此主题。 谢谢。