This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:0x3FB02A 没有可用源

Guru**** 2529080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/837494/ccs-tms320f280049c-no-source-available-for-0x3fb02a

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 TMS320F280049C 微控制器和 CCS 版本7.0.2

在调试模式下、我始终会收到错误消息、显示为"0x3FB02A 没有可用的源"。 (有时 "无0x3FBD92可用源")

如果我清理解决方案、下次它进入调试模式时。 但是、在退出调试并下次将其置于调试模式后、再次显示上述错误。  

这意味着、当我必须使用调试模式时、每次我必须清除解决方案、然后只有它将进入调试模式。

请告诉我每次都发生这种情况的原因。

Nitin