请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 TMS320F280049C 微控制器和 CCS 版本7.0.2
在调试模式下、我始终会收到错误消息、显示为"0x3FB02A 没有可用的源"。 (有时 "无0x3FBD92可用源")
如果我清理解决方案、下次它进入调试模式时。 但是、在退出调试并下次将其置于调试模式后、再次显示上述错误。
这意味着、当我必须使用调试模式时、每次我必须清除解决方案、然后只有它将进入调试模式。
请告诉我每次都发生这种情况的原因。
Nitin