This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PM_Sensorless Run BLDC 电机

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836111/pm_sensorless-run-bldc-motor

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

程序路径:C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless

最大值参数如下:

标称电压 V                                                              24
空载速度 rpm                                                             60800
无负载电流 mA                                                            282         
额定转速 rpm                                                            57500
标称扭矩(最大连续扭矩) mNm    23.6
标称电流(最大持续电流) A           6.45
失速扭矩 mNm                                                                561
堵转电流 A                                                                       149
最大 电子效率%                                                                     91.6
端子电阻 W                                                        0.161
端子电感 mH                                                   0.0171
扭矩恒定 mNm/A                                                  3.76
转速恒定转速/V                                                       2540
速度/扭矩梯度 rpm/mNm                                109
机械时间常数 ms                                          2.04
转子惯性 GCM                                                                 1.79

根据上述电机参数、如何修改程序以运行 Maxon 电机?

#define RS  0.0725                //定子电阻(欧姆) 测试电机
#define RR   0                //转子电阻(欧姆)
//#define LS   0.0012        //定子电感(H)  Anaheim
#define LS   0.000693        //定子电感(H) 测试电机
#define LR   0      //转子电感(H)  
#define LM   0      //磁化电感(H)
#define 极  点8      //极点数

2.根据上述电机参数、如何 调整 SMO 和 PI 稳压器参数? 我已经使用了 instaSPIN-FOC、我不想再使用 instaSPIN-FOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以逐步按照 controlSUITE 文件夹中的参考指南从构建级别1到构建7进行操作、并让我们知道您在详细级别遇到了什么问题、因此我们可以帮助您逐个解决问题。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\PM_Sensorless\~Doc\Sensorless FOC (PMSM.pdf)