This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何配置 drv8305寄存器将电流保护增加到50A

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835923/how-to-configure-the-drv8305-register-to-increase-the-current-protection-to-50a

主题中讨论的其他器件:DRV8305

我重新设计了硬件。 我非常确信新硬件能够承受50A 的连续电流。 我还在提问时拍照。 现在的问题是、新硬件使用官方网络程序、软件将我的电机的电流限制为20A、当 USER_MOTOR_MAX_CURRENT > 20A 时、会向电机施加足够大的负载。 此时会发生 nFAULT 警报、驱动板上的红灯亮起、然后电机没有扭矩输出。

1.我重新设计的硬件完全符合50A 的要求。当 USER_MOTOR_MAX_CURRENT > 35A 时、电机转矩输出正常、不会出现 nFAULT 警报。如何修改软件以满足要求?

2.我重新设计的硬件完全符合50A 的要求。如何配置 drv8305寄存器以将电流保护增加到50A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否知道发生了什么故障?

    此致、

    -Adam