请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
"快速电流环路(C28x)库",它是否已为 TMS320F28004x 做好准备?
SPRUIJ8在封面上提到了 F28004x、但下面的示例说明仅适用于 F2837x:
C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\fcl\v02_00_00\examples\IDDKv2_PM_Servo_F2837x_FCL_Example01
我的客户希望在 F28004x 上使用它。 请给出建议。
-您是否计划发布 F28004x 的 FCL?
-(我们认为这并不容易、但是、)是否可以向我的客户提供[FAST_CURRENT_LOOP.lib]源代码并要求将其移植到 F28004x?