This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:"FCL"或者快速电流环路(C28x)库、它是否可用于 TMS320F28004x?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835404/tms320f280049-fcl-or-fast-current-loop-c28x-library-is-it-avaialble-to-tms320f28004x

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

"快速电流环路(C28x)库",它是否已为 TMS320F28004x 做好准备?

SPRUIJ8在封面上提到了 F28004x、但下面的示例说明仅适用于 F2837x:
C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\fcl\v02_00_00\examples\IDDKv2_PM_Servo_F2837x_FCL_Example01


我的客户希望在 F28004x 上使用它。 请给出建议。
-您是否计划发布 F28004x 的 FCL?
-(我们认为这并不容易、但是、)是否可以向我的客户提供[FAST_CURRENT_LOOP.lib]源代码并要求将其移植到 F28004x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划在10月之前发布基于 F28004x 器件的示例。 同时、通过从示例项目移植、您仍然可以为此器件使用相同的库。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    感谢您的再次访问。

    我知道 相同的*。lib 对于 F28004x 很好。

    我们很高兴了解您 的样片项目发布计划。