This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:如果将两个 USB 连接到同一台 PC、则连接到 CCS 调试失败

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835386/tmdscncd28035iso-failed-connect-to-ccs-debug-if-connect-two-usb-to-one-same-pc

器件型号:TMDSCNCD28035ISO

您好!

TMDSCNCD28035ISO 控制卡+ 集线站。

当 USB A 和 USB B 下方连接到一台 PC 时、无法使用 CCS 调试进行连接。

但如果将 USB A 和 USB B 分别连接到两台 PC、则可以连接到 CCS 调试。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于两个 USB 都连接到 xds100v2仿真器、因此 CCS 和计算机有时会混淆要使用的 xds100v2。

    能否添加跳线以在集线站基板上定位 J8?  
    (这会将未使用的 xds100v2置于复位状态)

    希望这可以解决这个问题。


    谢谢、
    Brett