主题中讨论的其他器件:C2000WARE
汽车空调热泵项目目前是400V 800V 系统、可在以后升级为1500V 应用
对于当前的280025应用程序、可能需要在以后的时间内升级资源。 例如,主频率的当前80M 可能需要升级到100120M 的存储资源。 在添加存储资源时、最好具有 OTA 功能。 是否有必要推荐具有成本效益的解决方案?
280025当前是否同时支持 CAN 和 LIN 接口、以及如何使用它们?
在引脚下拉 PIN32和 PIN27 GPIO 端口的配置后、晶体振荡器无法启动、并且可以在配置暂停时启动。 因此、引脚3、4、7、10和25的电流配置都被下拉。 它们会影响芯片的其他功能吗?
引脚10是否可以用作 AD 接口、该规范规定将其用作模拟输入?