This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:芯片的应用问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169667/tms320f280025-application-problems-of-chips

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

汽车空调热泵项目目前是400V 800V 系统、可在以后升级为1500V 应用


对于当前的280025应用程序、可能需要在以后的时间内升级资源。 例如,主频率的当前80M 可能需要升级到100120M 的存储资源。 在添加存储资源时、最好具有 OTA 功能。 是否有必要推荐具有成本效益的解决方案?


280025当前是否同时支持 CAN 和 LIN 接口、以及如何使用它们?


在引脚下拉 PIN32和 PIN27 GPIO 端口的配置后、晶体振荡器无法启动、并且可以在配置暂停时启动。 因此、引脚3、4、7、10和25的电流配置都被下拉。 它们会影响芯片的其他功能吗?


引脚10是否可以用作 AD 接口、该规范规定将其用作模拟输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的 CAN 和 LIN 专家 将很快回答您的问题、感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题需要你回答。 请帮我看一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    请参阅下面的回答。

    [引用 userid="444217" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169667/tms320f280025-application-problems-of-chips ]280025当前是否同时支持 CAN 和 LIN 接口,以及如何使用它们?
    [/报价]

    是的、F28002x 支持 CAN 和 LIN 协议、请下载 C2000Ware 并查看以下目录中提供的示例、了解如何使用这些示例。 通过示例提供指导。

    *** C2000Ware_installation_location***\driverlib\f28002x\examples\can

    *** C2000Ware_installation_location***\driverlib\f28002x\examples\lin

    [引用 userid="444217" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169667/tms320f280025-application-problems-of-chips。] 因此、引脚3、4、7、10和25的电流配置都被下拉。 它们是否会影响芯片的其他功能?[quote userid="444217" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169667/tms320f280025-application-problems-of-chips。是否可以将 PIN 10用作 AD 接口、并且规范中说它用作模拟输入?

    有关这些器件引脚上的其他功能、请参阅器件数据表"引脚属性"表。 下面的示例(数据表列出了您请求的所有其他引脚):

    此致、

    Vince