Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035
大家好、
我想 CLA 调试模式中有一个错误.. 我是对的吗?
我将 CLA 应用程序代码编程为停止;在 '_mdebugstop();'处运行它。
CLA 调试器按照命令在指令处停止、之后、我连续提供了一个单步执行、尽管已经达到 MSTOP
然后,我注意到它不再进入 CLA 任务,除非我复位 CPU ...
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035
大家好、
我想 CLA 调试模式中有一个错误.. 我是对的吗?
我将 CLA 应用程序代码编程为停止;在 '_mdebugstop();'处运行它。
CLA 调试器按照命令在指令处停止、之后、我连续提供了一个单步执行、尽管已经达到 MSTOP
然后,我注意到它不再进入 CLA 任务,除非我复位 CPU ...
非常感谢
你(们)好、Lori
我刚刚回到工作岗位。
我录制了这段视频、介绍了我注意到的内容和一直对其感兴趣的内容。
该视频显示、我确实恢复了几次、然后在 CLA 任务结束时给出了单个步骤。
当我持续多次给出"单步执行"时、尽管它已经到达 CLA 任务的末尾、CCS 的控制台窗口中会显示一条红色消息(请在视频的"00:26"处参考)。
收到此消息后、我再次按下"Resume"按钮。 但是、此应用程序不会在'_mdebugstop();'指令处停止。
相反,我收到的消息是“Can't run Target CPU :(Error.)(无法运行目标 CPU:(错误...))” 无法完成请求的操作。。。(请在视频的“00:35”处查询。)
我让你等了这么久。 抱歉、Lori。
但我非常感谢您的真诚支持!
e2e.ti.com/.../bandicam-2020_2D00_01_2D00_02-13_2D00_05_2D00_15_2D00_564.avi