This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:tms320f28035

Guru**** 2806735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/859848/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035

大家好、

我想 CLA 调试模式中有一个错误.. 我是对的吗?

我将 CLA 应用程序代码编程为停止;在 '_mdebugstop();'处运行它。

CLA 调试器按照命令在指令处停止、之后、我连续提供了一个单步执行、尽管已经达到 MSTOP

然后,我注意到它不再进入 CLA 任务,除非我复位 CPU ...

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月4日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要再次触发任务才能再次运行。  

    如何触发任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想了解您是否有任何其他信息或问题是否已解决?

    谢谢你

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lori、抱歉。

    我现在正在度假、因此我将在我回到工作岗位后再次告诉您它是如何工作的!  

    感谢您的真诚支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lori  

    我刚刚回到工作岗位。

    我录制了这段视频、介绍了我注意到的内容和一直对其感兴趣的内容。

    该视频显示、我确实恢复了几次、然后在 CLA 任务结束时给出了单个步骤。

    当我持续多次给出"单步执行"时、尽管它已经到达 CLA 任务的末尾、CCS 的控制台窗口中会显示一条红色消息(请在视频的"00:26"处参考)。

    收到此消息后、我再次按下"Resume"按钮。 但是、此应用程序不会在'_mdebugstop();'指令处停止。

    相反,我收到的消息是“Can't run Target CPU :(Error.)(无法运行目标 CPU:(错误...))” 无法完成请求的操作。。。(请在视频的“00:35”处查询。)

    我让你等了这么久。 抱歉、Lori。

    但我非常感谢您的真诚支持!

    e2e.ti.com/.../bandicam-2020_2D00_01_2D00_02-13_2D00_05_2D00_15_2D00_564.avi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这种情况与《技术参考手册》(TRM)中记录的特殊情况之一相匹配。  请尝试 TRM 以下部分中的说明:

    调试 CLA 代码  ......  特殊情况:MPC 在 MSTOP 处或之后停止、没有任务等待  

    在当前版本的 TMS320F28035 TRM 中、这位于第553页。

    此致

    Lori