This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:Matlab 的 SCI 通信问题

Guru**** 2556560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853094/launchxl-f28379d-sci-communcation-problem-with-matlab

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

我的 MATLAB 在发送/接收数据方面存在问题。 实际上、考虑到传输、一切都很好。 但是、接收块不能完美工作。 因为、我无法读取我发送的整个数据。 尽管我只想读取100字节数据、但它只读取15字节。 我在下面的图片中分享了我的问题:

当函数被注释掉时、显示屏会显示数据包

当功能正常工作时、显示屏将无法工作

当示波器工作连接超时时。

万分感谢。

此致、

费蒂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fithi、

    我已通知 Mathworks 支持;他们应该能够帮助您解决问题。

    一些说明/调试实验可能有助于:

    • 您是否通过在数据经过时对其进行范围界定来验证引脚上的 SCI 波特率是否正确?   
    • 如果您显著降低波特率、Rx 是否正常工作?
    • 您通过什么协议连接到什么?  这只是通过 FTDI 虚拟 COM 端口、还是通过 RS-232或 RS-485收发器等器件将 CMOS 电平直接连接到电路板上的其他器件吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您在轮询模式下读取时、您是否为 STEP 函数提供了足够的时间来读取全部100个字节? 如果 SCI 波特率不足以满足给定采样时间、那么您可能无法在给定的步进时间内接收和读取100个字节。

    处理这种情况的最佳方法是使用 SCI FIFO 特性。 您可以将 SCI Tx 块配置为在 FIFO 深度为零时中断、然后加载16个字的数据并从中断中传出。 相应地、您可以启用 SCI FIFO Rx 中断并将级别设置为16。 当 RX FIFO 接收到16个字的数据时、Rx 中断可用于读取相同的数据。 这可确保 Tx 和 Rx 模块之间的完美同步。

    您可以在我们的其中一个出货示例中找到一个在 SCI Rx 块上启用 FIFO 操作的示例。

    C28379Dpmsfocdual_CPU1_ERT/串行接收

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们每次采样都尝试捕获所有数据。 遗憾的是、它不起作用。 此外、我们在 SCI 块中尝试了 FIFO (在这些块中、我们可以最大 4 FIFO、因为 C2000系列)。

    实际上、我们没有使用速率转换和 IRQ (硬件中断)。 我们将在本周尝试。 然后、我将提供有关最后一种情况的信息。

    此致、

    费蒂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fithi、

    您是否能够使其正常工作?  如果没有、调试的当前状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin;

    很奇怪、它不起作用。 我举了您建议的示例、它与我所需的点不完全相关。 我只想读取 100字节的 UART 数据。 我有12个电机、这些电机与 UART (TTL)通信。 此外、我尝试读取(DSP) RX -(DSP) TX、而不是使用电机。 当我连接电机时、我已经遇到了类似的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您联系我们的支持、请告诉我。

    我们可能需要您的模型进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。 今天、我向 Mathworks Service 发送了有关此问题的信息。 我现在正在等待解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fithi、

    由于线程的老化、我要将其标记为 Resolved。  如果 Mathworks 未解决您的问题、请随时回复此主题或使用"提出相关问题"按钮继续讨论。