Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN
您好!
我们购买了两套 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件。 让我分别将它们称为套件 A 和 B。
我尝试通过 使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件执行 InstaSPIN Lab02b 项目来测量 ACIM 参数。
作为 第一个试验、我使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 A 测量了我们的 ACIM 参数
InstaSPIN Lab02b 项目结果的 CCS 调试器屏幕图像 如下 所示。
很明显、ACIM 电机参数已被成功识别。
在 第二 次试验中、我使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 测量了我们的 ACIM 参数
InstaSPIN Lab02b 项目结果的 CCS 调试器屏幕图像 如下 所示。
似乎未 成功识别 ACIM 电机参数。
LSD_H 和 LSQ_H 的识别值非常小。
我已经分别用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 A 和 B 对这些标识进行了五次左右的测试。
但是、遗憾的是结果是相同的:当使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 进行测量时、LSD_H 和 LSQ_H 的识别值非常小
因此、TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 的某些 IC 组件似乎无法正常工作。
您能想象一下哪些部件对 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 来说是坏的吗?
有趣的是、通过使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 A 中识别的电机参数、我们的 ACIM 在 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 上运行时没有任何问题
感谢您的指导。
此致、
JS Yoo