This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:TMDSHVMTRINSPIN 开发套件:InstaSPIN Lab02b 项目

Guru**** 2452700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810177/tms320f28069f-tmdshvmtrinspin-development-kits-the-instaspin-lab02b-project

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

您好!

我们购买了两套 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件。 让我分别将它们称为套件 A 和 B。

我尝试通过 使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件执行 InstaSPIN Lab02b 项目来测量 ACIM 参数。

作为  第一个试验、我使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 A 测量了我们的 ACIM 参数

  InstaSPIN Lab02b 项目结果的 CCS 调试器屏幕图像 如下 所示。

很明显、ACIM 电机参数已被成功识别。

在 第二 次试验中、我使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 测量了我们的 ACIM 参数

  InstaSPIN Lab02b 项目结果的 CCS 调试器屏幕图像 如下 所示。

似乎未 成功识别 ACIM 电机参数。

LSD_H 和 LSQ_H 的识别值非常小。

我已经分别用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 A 和 B 对这些标识进行了五次左右的测试。

但是、遗憾的是结果是相同的:当使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 进行测量时、LSD_H 和 LSQ_H 的识别值非常小

因此、TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 的某些 IC 组件似乎无法正常工作。

您能想象一下哪些部件对 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 来说是坏的吗?

有趣的是、通过使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 A 中识别的电机参数、我们的 ACIM 在 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 上运行时没有任何问题

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.确保转子在 RR 和 LS 识别过程中锁定。

    2.请使用 lab01b 和 lab01c 来检查硬件板、并应用数据记录或 PWMDAC 来检查电流和电压感测电路是否正确。

    3.增加 user.h 中的识别电流值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    我的答覆如下:

    1.我确信转子在 RR 和 LS 识别过程中完全锁定。

    2.我已使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 B 执行 Lab10a、 其中使用了通过 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 A 识别的电机参数。 在测试期间、我使用数据记录功能获得了相电压、相电流和 PWM 数据的图。 它们在10kHz PWM 频率下以700RPM 的速度捕获的图像如下所示:

    (1A) gAdcData.I.值[0]

    (1-B) gAdcData.I.值[1]

    (1-C) gAdcData.I.值[2]

    (2A) gAdcData.V.value[0]

    (2-B) gAdcData.V.value[1]

    (2-C) gAdcData.V.value[2]

    (3A) gPwmData.tABC.value[0]

    (3-B) gPwmData.tABC.value[1]

    (3-C) gPwmData.tABC.value[2]

    请查看这些测试结果。

    3. user.h 中的识别电流值分配如下:

    USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT     (1.0)

    感谢您的指导。

     此致、

    G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对项目2感到困惑、实验10a 在套件上成功运行、但实验02b 失败、采样电流/电压看起来正常。 因此、请在两个 hv-kit 上切换 controlCARD、并在 hv-kit B 上再次尝试 lab02b。如果再次失败、您可以检查 hv-kit B 上的电压采样电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    按照您的建议、我已经在两个 hv 套件上切换了 controlCARD、并在 hv 套件 B 上再次尝试 lab02b

    让我将其称为 hv-kit B + controlCARD A 硬件。

      InstaSPIN Lab02b 项目结果的 CCS 调试器屏幕图像 如下 所示。

    识别出的 LSD 和 LSQ 值非常小、只有0.19mH。

    相比之下、我 在 hv-kit A 上再次尝试了 lab02b

    让我将其称为 hv-kit A + controlCARD B 硬件。

      InstaSPIN Lab02b 项目结果的 CCS 调试器屏幕图像 如下 所示。

    LSD 和 LSQ 的标识值为13.6mH。

    因此、hv-kit A 和 B 之间似乎有所不同。问题 可能与 controlCARD 无关。

    由于您建议检查 hv-kit B 上的电压采样电路、我将尝试 hv-kit A 上的 lab10a、并尽快返回给您结果。

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim

    ----------------------------------------------------------------------

    罗燕明、您好!

    我在 hv-kit A + controlCARD B 硬件上执行了 Lab10a。 在测试期间、我使用数据记录功能获得了相电压、相电流和 PWM 数据的图。 10kHz PWM 频率下、700RPM 下的相电压捕获图像如下:

    (a) gAdcData.V.value[0]

    (b) gAdcData.V.value[1]

    (c) gAdcData.V.value[2]

    如果我们将这些相位电压图与上一篇文章中列出的在 hv-kit B + controlCARD B 硬件上测量的相位电压图进行比较、很明显、无论它们是在 hv-kit A 还是 hv-kit B 中测量、测量的相位电压都几乎相同

    因此 、hv-kit A 和 B 上的电压采样电路看起来是一样的。

    尽管这篇文章中没有列出相电流和 PWM 数据、但它们也 几乎与 我在上一篇文章中列出的数据相同  、这些数据是在 hv-kit B + controlCARD B 硬件上测得的。

    那么 、hv-kit A 和 B 之间的区别是什么?

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用示波器检查两个套件上的电流和电压、并找出它们之间的差异。 图形工具只能显示感应电路是否可行、无法详细显示信号性能。

    原因应该来自电流或电压感测电路、因为控制卡已经被切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想检查一下,看看您的一方是否有更新,我一周没有听到您的声音,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢 您的评论。

    首先,请原谅我,由于我最近忙于执行我的其他任务,我无法深入探讨这个问题。

    无论如何、我还想 hv 套件 B 的电流和/或电压感应电路有问题

    请让我在此帖子中关闭此主题。

    我将在不久的将来在完成 hv 套件 B 的电流和电压感应电路检查后再接再回您

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim