This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:未接收到运行 CPU1_Echoback_Solution 演示代码的 SYNC0

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/815457/tms320f28388d-no-sync0-received-running-cpu1_echoback_solution-demo-codes

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、香榭丽舍

客户正在测试 以下文件夹中的"f2838x_CPU1_echoback_solution "演示代码:

C:\ti\C2000Ware_2_00_00_02\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\examples\f2838x_CPU1_echoback_solution

他们发现 、在 TwinCAT 中启用"DC_SYNC"后、将出现以下错误:

框1 (F2838x CPU1 etherCAT (1001):'AFEOP to OP' failed!(F2838x CPU1 etherCAT (1001):'AFEOP to OP'失败!) 错误:"检查 OP 的器件状态"。 预期 AL 状态'0x0014'和'0x0008'。 AL 状态代码'0x002d'-未接收到 SYNC0或 SYNC1。

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda

    对此问题、我深表歉意。 这是一个已知问题。

    请参阅《器件勘误表》 :http://www.ti.com/lit/pdf/sprz458

    请参阅项目:"ESC:不支持 EtherCAT 从控制器分布式时钟(DC)模式"

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢你的答复。

    客户需要知道我们是否有未来的 F28388D 修订版、它可以支持 ESC 中的直流模式。

    请您提出建议吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda

    是的、这将在下一个 F28388D 芯片修订版本中得到修复/支持。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    您是否会建议下一个 F28388D 芯片版本何时支持直流模式? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda

    下一个芯片版本(包括此 DC 支持)将在2020年6月左右推出。

    此致

    Chris