请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 工具/软件:WEBENCH设计工具
如何使用 RMII 将以太网的物理层连接到 PHY?
我在 TRM 中发现了这一点:
和 TMS320F28388D 数据表中的 THS:
我不能把它们配对在一起。
有人可以提供帮助吗?
非常感谢
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
如何使用 RMII 将以太网的物理层连接到 PHY?
我在 TRM 中发现了这一点:
和 TMS320F28388D 数据表中的 THS:
我不能把它们配对在一起。
有人可以提供帮助吗?
非常感谢
1月
您好、Jan、
在以太网中 、MII 和 RMII 的大多数信号是相同的、因此这是令人困惑的。 在图42-2中、由于显示了特定的 RMII 连接、信号名称具有前缀 RMII、但 在器件级 、这些前缀带有 MII、因为它们是常见的。
我们将在下一个版本中更新该数字、以避免这种混淆。
以下映射您现在可以使用-
RMII_TXCLK -> ENET_MII_TX_CLK
RMII_TXEN -> ENET_MII_TX_EN
RMII_REFCLK -> ENET_RMII_CLK
RMII_RXD[1:0]-> ENET_MII_RX_Data1、ENET_MII_RX_DATA0
RMII_CRS_RXDV -> ENET_MII_RX_DV
RMII_RXER -> ENET_MII_RX_ERR
希望这对您有所帮助。
此致、
Vivek Singh