This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS320F28388D:使用 RMII 连接以太网

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814369/webench-tools-tms320f28388d-connect-ethernet-with-rmii

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何使用 RMII 将以太网的物理层连接到 PHY?

我在 TRM 中发现了这一点:

和 TMS320F28388D 数据表中的 THS:

我不能把它们配对在一起。

有人可以提供帮助吗?

非常感谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    在以太网中 、MII 和 RMII 的大多数信号是相同的、因此这是令人困惑的。 在图42-2中、由于显示了特定的 RMII 连接、信号名称具有前缀 RMII、但 在器件级 、这些前缀带有 MII、因为它们是常见的。

    我们将在下一个版本中更新该数字、以避免这种混淆。

    以下映射您现在可以使用-

    RMII_TXCLK -> ENET_MII_TX_CLK

    RMII_TXEN   -> ENET_MII_TX_EN

    RMII_REFCLK -> ENET_RMII_CLK

    RMII_RXD[1:0]-> ENET_MII_RX_Data1、ENET_MII_RX_DATA0

    RMII_CRS_RXDV -> ENET_MII_RX_DV

    RMII_RXER -> ENET_MII_RX_ERR

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢