This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SDFM 输入限定器

Guru**** 2099990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814791/tms320f28377d-sdfm-input-qualifier

器件型号:TMS320F28377D

您好、香榭丽舍

对于 SDFM、写入 GPIO 输入限定符应配置为异步。 您能解释一下这背后的原因吗?

我们有一位客户在 SD 时钟方面存在潜在问题、他们发现将 GPxQSEL 更改为 Sync 或 Qual3可以解决问题。 他们是否会遇到此配置的其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    在 F28377D 中、您可以使用 GPIO 输入限定(3样本窗口)选项。 使用在线数据表中的3样本窗口时、请检查 SDFM 时序要求。

    我们已将 TRM 更新为大致相同的值。 您应该会在下一个 TRM 版本中看到此更改。

    此致、

    曼诺伊