请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好、香榭丽舍
对于 SDFM、写入 GPIO 输入限定符应配置为异步。 您能解释一下这背后的原因吗?
我们有一位客户在 SD 时钟方面存在潜在问题、他们发现将 GPxQSEL 更改为 Sync 或 Qual3可以解决问题。 他们是否会遇到此配置的其他问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
对于 SDFM、写入 GPIO 输入限定符应配置为异步。 您能解释一下这背后的原因吗?
我们有一位客户在 SD 时钟方面存在潜在问题、他们发现将 GPxQSEL 更改为 Sync 或 Qual3可以解决问题。 他们是否会遇到此配置的其他问题?