This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:电机抖动、减速停止

Guru**** 2545200 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814517/tms320f28069m-motor-shake-stop-with-deceleration

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我的客户基于 Motorware Lab13d 示例开发门。 它有以下问题:

1.电机抖动、调整带宽、惯性和摩擦参数后有所改善。 但是、如果继续调整该参数、它将会产生噪声。 如何进一步调整?

2. 静止时、用力用力用力将离合器推至锁定位置。 离合器解锁后、TI 位置控制将强烈反弹至初始位置。 在恢复过程中、将发生强烈振动。 如何实现自控制并返回初始位置?

我们可以通过修改 HAL_writePwmData (halHandle、&gPwmData)函数中的 gPwmData 值使其缓慢返回中间位置。 gPwmData 值将轻微振动后、如何实现更好的转换?

3.如何在位置移动过程中实现减速停止? 谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.确保在 lab02b 和 lab12a 中识别电机参数和惯性。 根据实际运行状态和要求调整电流 PI 稳压器的控制带宽和增益。

    2.为什么 要手动更改 gPwmData? 您应该更改运动序列和参考位置以实现运动控制、只需在控制器通电时进行初始位置校准。

    3.请查看实验指南,要停止运动序列,请将“gMotorVars.SpinTAC.PosPlanRun”设置为 ST_PLAN 停止。