This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:DRV8323和 TMS32F28035

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035, DRV8303EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814205/tms320f28035-drv8323-and-tms32f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28035DRV8303EVM

尊敬的团队:

我想使用 TI 示例项目来驱动 TMDSDOCK28035和 DRV8323RH 上的 BLDC 电机。
我使用了 HVBLDC_Sensored 项目、它运行良好。 此外、还使用 DRV8303EVM 实现了 HVBLDC_Sensorless 和 InsraSPIN_BLDC。
但是、当我在 TMDSDOCK28035和 DRV8323RH 上使用 HVBLDC_Sensorless 和 InsraSPIN_BLDC 项目时、效果不好。 我可以看到 SpeedRpm 在表达式中有很多弹跳。 电源的输入电流也有很大的波动。 使用 HVBLDC_Sensored 程序时没有发生这种情况。
使用 InsraSPIN_BLDC 时、我没有修改程序、因为如果 PWM 引脚和 ADC 引脚连接正确、我认为它们的位置不应该成为问题。
我还应该注意什么吗?
如果我将 TMDSDOCK28035与 DRV8323RH 搭配使用、您是否有推荐的程序?

这是一个使用无传感器例程的电压反馈信号、很明显前端是异常的。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 DRV 的数据表、以确保 DRV 的控制引脚正确连接到 F28035套件、并且控制引脚配置为正确的状态、确保在电机运行期间启用 DRV 器件。

    根据电机控制算法、您不需要像您提到的那样进行任何更改。