This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M - TMS320F28069 - XDS100V2

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/812268/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m---tms320f28069---xds100v2

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

大家好、

当我使用微型 USB 电缆设置硬件连接以将 LAUNCHXL-F28069M 连接到我的 PC 和闪存进行调试时。 我收到了如下错误消息。 此外、我还附上 PC 的设备管理器关于此 TI 调试探针的屏幕截图

最棒的

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载此文档: http://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf 。 它具有调试连接问题所需的所有信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh J 您好、

    感谢您提供信息。 我按照此文档来解决此问题。 但错误消息仍然会出现。

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    在 Hareesh 参考的调试指南早期、它会询问是否为 JTAG 连接设置了组件/开关。

    • 是 LaunchPad 上处于 ON 位置的 S1位置3。  将 C2000连接到调试器时需要使用这种方法(但默认情况下并非如此、因此可以运行演示)。


    如果这没有帮助、LAUNCHXL-F28069M 概述文档底部有一个有关 JTAG 连接的常见问题解答部分。  这可能会有所帮助。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    想查看您是否在上述 Brett 的建议方面取得了任何进展、或者仍需要 TI 的帮助。

    最棒的

    Matthew